Hinweise zum EU Data Act
**Haftungsausschluss: Diese Seite erscheint aus technischen Gründen unter „Datenschutz“. Der Data Act ist jedoch eine horizontale Regelung zum Datenzugriff und zur Interoperabilität, kein Datenschutzgesetz. Er kann sich in bestimmten Fällen mit der DSGVO überschneiden, aber sein Anwendungsbereich und seine Rechtsgrundlage unterscheiden sich.**
1. Einführung
1.1
Mitsubishi Electric Europe B.V. verpflichtet sich gemeinsam mit anderen Mitgliedern seiner Unternehmensgruppe (zusammenfassend „MEU“, „wir“, „uns“ oder „unser“) zur Wahrung der Rechte unserer Kunden in der Europäischen Union („Sie“, „Ihr“) gemäß dem EU Data Act. Diese Hinweise zum EU Data Act beschreiben Ihre Rechte auf Zugriff und Weitergabe von nicht personenbezogenen Daten zu vernetzten Produkten und/oder verbundenen Diensten, die bei der Nutzung oder Interaktion mit den entsprechenden vernetzten Produkten und verbundenen Diensten von Mitsubishi Electric generiert werden, sowie unsere Vorgehensweisen zur Unterstützung dieser Rechte.
1.2
Wenn Sie auf nicht personenbezogene Daten zu vernetzten Produkten oder verbundenen Diensten zugreifen möchten, die von Ihnen und Ihrem vernetzten Produkt oder verbundenen Dienst von Mitsubishi Electric generiert wurden, unterstützen und begleiten wir Sie bei diesem Prozess.
1.3
„Vernetztes Produkt“ bezeichnet einen Gegenstand, der Daten über seine Nutzung oder Umgebung erfasst, generiert oder sammelt und in der Lage ist, Produktdaten über einen elektronischen Kommunikationsdienst, eine physische Verbindung oder einen Zugriff auf dem Gerät (z. B. ein vernetztes Fahrzeug oder Motorrad) zu übertragen.
1.4
„Verbundener Dienst“ bezeichnet einen digitalen Dienst, der mit dem Betrieb eines vernetzten Produkts verknüpft werden kann (was zu einem bidirektionalen Datenaustausch führt) und der die Funktionalität, das Verhalten oder den Betrieb dieses vernetzten Produkts beeinflusst (und zwar so, dass das vernetzte Produkt eine oder mehrere seiner Funktionen ohne diesen Dienst nicht ausführen könnte). Ein typisches Beispiel ist eine App, die mit einem vernetzten Produkt verbunden ist.
2. Informationen zu den vernetzten Produkten und verbundenen Diensten von Mitsubishi Electric
2.1
Bevor Sie Ihren Vertrag über den Kauf, das Abonnement, die Miete oder das Leasing Ihres vernetzten Produkts/Ihres verbundenen Dienstes abschließen, lesen Sie bitte das entsprechende Informationsblatt zu den datenbezogenen Details Ihres vernetzten Produkts/Ihres verbundenen Dienstes und/oder laden Sie es herunter, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken.
- Fabrikautomation
- Heizung, Belüftung und Klimatisierung
- Aufzüge und Rolltreppen
- Power Systems
2.2
Falls Sie das entsprechende Informationsblatt nicht finden können oder die Informationen zu Ihrem vernetzten Produkt/verbundenen Dienst nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Mitsubishi Electric-Vertriebsmitarbeiter oder den Drittanbieter, mit dem Sie einen Vertrag abgeschlossen haben. Alternativ können Sie auch das Anfrageformular unter 3.2. ausfüllen
3. Ihre Rechte gemäß dem EU Data Act
3.1
Gemäß dem EU Data Act haben Sie möglicherweise bestimmte Rechte in Bezug auf nicht personenbezogene Daten, die bei Ihrer Interaktion mit unseren vernetzten Produkten und/oder damit verbundenen Diensten generiert werden. Der EU Data Act soll Ihre Kontrolle und Ihren Zugriff auf solche Daten stärken, einschließlich der folgenden Rechte:
Zugriff auf Ihre Daten und Ihre Daten auf Ihre Anforderung hin Dritten zur Verfügung zu stellen.
3.2
Wenn Sie Fragen zu Ihren Rechten haben oder einen Antrag auf Datenzugriff gemäß dem EU Data Act stellen möchten, füllen Sie bitte unser untenstehendes Anfrageformular aus. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.